This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:同一电池组采用双充电

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24650, BQ24166, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244487/bq24650-dual-charging-for-same-battery-pack

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24166TPS2121和 BQ24210

我正在设计一款可通过太阳能电池板或标准 USB 端口(充电电流低于1A)充电的单节锂离子电池充电器。

我把 BQ24650看作 太阳能充电器、并且想知道是否能够在同一电池上也使用一个 USB 充电设备(即两个充电器都连接到电池、但一次只能使用一个)

一次只能使用一个或另一个充电器、我想知道如果一个或另一个充电器被禁用、是否可以使用这个情况?

如果可能、我希望 USB 充电器优先考虑、并 在存在 VBUS 时禁用太阳能充电器。

有没有更好的方法可以实现这一点?

最好只使用一个充电器、我看了 BQ24166器件、这似乎做到了这一点、但我对它与太阳能电池板的配合使用有一些不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Digilog:

    您可以在 BQ24650前添加像 TPS2121这样的 MUX 芯片。   

    除了 IN 输入外、BQ24166是理想的选择、当 VINDPM 电阻器设置为太阳能电池板 MPP 时、始终具有优先级。  可以添加另一个电阻器和 FET、由 USB 电压驱动、将 VINDPM 设置更改为无效设置并使 USB 优先。  

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Digilog:

    如果太阳能电池板 MPP (VOC 的~80%)介于4.2V 和7V 之间、可考虑先后采用 TPS2121和 BQ24210。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff 这个解决方案看起来不错。

    此致

    戴夫