我是一个团队的一员,建设一辆重型电动卡车,设计在2024 Dakkar 拉力赛。
https://fia.com 要求的一部分规定、我们必须为高压(HV)基础设施配备多个绝缘监测器件、从而有效确保在多个插入点进行测量而不会相互冲突。
我们还要求绝缘监测器件与 HVIL (低压带外电路、可保护高压电路、并在检测到任何类型的故障时使其断开)兼容。
只是为了好玩,因为我正在学习这个主题,我将我的问题短语为 ChatGPT GPT4 + WebAssist 插件 SuperPrompt :
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是一个团队的一员,建设一辆重型电动卡车,设计在2024 Dakkar 拉力赛。
https://fia.com 要求的一部分规定、我们必须为高压(HV)基础设施配备多个绝缘监测器件、从而有效确保在多个插入点进行测量而不会相互冲突。
我们还要求绝缘监测器件与 HVIL (低压带外电路、可保护高压电路、并在检测到任何类型的故障时使其断开)兼容。
只是为了好玩,因为我正在学习这个主题,我将我的问题短语为 ChatGPT GPT4 + WebAssist 插件 SuperPrompt :
您好!
感谢您的联系。 我们的 TIDA-010232是适用于绝缘监测的参考设计。 它未通过任何标准认证。
我们的参考设计仅展示了一种如何实现绝缘监测的方法。 它需要由终端客户进行认证。
此外、我们的设计是 IMD 而不是 GFCI。
如果应在一个系统中使用多个 IMDS 、则需要向此示例添加通信以协调 IMDS。 这可以通过 MCU 来实现。 我们的参考设计专为 C2000 MCU 而设计。 理论上、也可以从一个 C2000 MCU 控制多个 TIDA-010232电路板、但我们没有现成的实现方法。
我希望这可以解答您的问题。 如果有任何其他问题、敬请告知。
此致、
安德烈
亚斯感谢您提供的信息、Andreas。 如果我使用了 MCU 等外部微控制器、我将如何管理多个 IMD 器件? 我真的是要逐轮打开每个单元的电源、关闭所有其他单元吗? 然后、器件将永远处于通电测量状态、 我在 IMD 覆盖范围内会有巨大的盲点(Bender IMD 板在上电后至少需要五秒钟、然后才能执行测量并宣布 HV 基础设施安全、因此他们会假设 HV 不安全-除非证明是无辜的)。 您能想到一种策略,我可以用来循环 IMD 板,而不痛苦的测量死点? 在 HV 系统中、用户安全至关重要、我认为这种设计根本不会很安全。 任何在正常生产条件下在安全/不安全之间持续振荡的系统都将被忽略。 您能想到的任何其他建议/替代方案?
大家好、我好、
IMDS 通常不需要持续运行。 例如、在 EV 充电中、在每个充电周期前检查绝缘情况、然后定期检查、例如每分钟检查一次。
为了在系统中进行持续监测、使用 GFCI 或 RCD。 这些器件会连续检查泄漏电流、并在达到阈值后立即跳闸系统。 对于 RCD 实施、我们还有另一参考设计、称为 TIDA-010237。
此致、
安德烈
发布 ChatGPT4在这个主题上所说的话可能是有启发性的:
绝缘监测器件(IMD) : IMD 是一种用于监测未接地系统在有源相导体和接地之间的绝缘电阻的设备。 这对于识别未接地系统中的第一个故障特别有用、该故障可能会防止触电或火灾。 IMDS 常用于医疗保健设施、海上和海上设施以及其他需要服务连续性的关键应用。
接地故障断路器(GFCI) : GFCI 是一种当检测到电流沿意外路径流动时(例如通过水或人)关闭电源电路的装置。 它用于降低电击风险、电击可能导致心脏停止或导致烫伤。 它们还可以通过及时中断电流来防止一些电火。
残余电流设备(RCD) :RCD 也称为残余电流断路器(RCCB),是一种可即时断开电路以防止持续电击造成严重伤害的装置。 它通过检测由漏电流(剩余电流)引起的电流不平衡来工作。
现在、让我们对它们进行比较和对比:
功能 :所有三种设备都设计用于保护电气系统及其用户。 不过、它们采用不同的方式实现这一点。 IMDS 监测未接地系统的绝缘电阻并对首次故障发出警报、GFCI 可保护个体免受器件或线路故障的电击、RCD 可防止因直接接触带电部件或间接接触暴露的导电部件而引起的电击。
使用案例 : IMDS 用于需要持续服务的关键系统,例如医疗或海事应用。 GFCI 常用于住宅和商业应用、尤其是在与水接触风险较高的地区。 RCD 用于各种环境、包括住宅、商业和工业环境、用于提供一般的电击保护。
运行 : IMDS 持续监控系统的绝缘水平,不中断电源。 另一方面、当检测到故障时、GFCI 和 LCD 都会中断电源。 然而、GFCI 旨在防止接地故障、而 RCD 保护免受残余电流的影响。
保护级别 : GFCI 和 RCD 提供个人防护,防止电击,而 IMDS 通过监测绝缘电阻和提供潜在故障的预警来提供系统保护。
请记住、在这些器件之间进行选择取决于电气系统的具体要求和所需的保护级别。