This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:IC VDD 和 LED 电压

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243620/lp5562-ic-vdd-and-led-voltage

器件型号:LP5562

您好!

我们知道 R/G/b 引脚最大额定值为6V、以下结构能否做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、通常情况下 LED 的正向电压小于4V、因此 R/G/B 引脚上的电压将超过6V、并会导致我们的器件损坏。

    此外、当发生 LED 短路故障时、器件会损坏。

    因此、您无法连接12V LED 电压。

    谢谢!

    伊夫·李