This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:电源管理论坛

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242720/bq77216-power-management-forum

器件型号:BQ77216

大家好、

我不理解 BQ77216数据表中显示的下图中的第2行和第3行:  

  • 我没有看到任何 BQ77216自旋为高电平有效 VDD、因此我们不需要注意该自旋为高电平有效6V 的规格、对吧?
  • 我该如何理解 第二个规格? 如果引脚为高电平有效 VDD、 并且触发了 OV 事件、则 COUT 和 DOUT 将拉至1V? 如果需要、为什么在这种情况下仅上拉1V?
  •  我应该如何理解第3条规范? 特别是测试条件中的"VCOT-VCOUT 或 VDD DOUT"、具体是什么、我不是很好理解。

谢谢!

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    解答您的问题:

    我没有看到任何 BQ77216自旋为高电平有效 VDD、因此我们不需要注意该自旋为高电平有效6V 的规格、对吧?

    正确。 当使用高电平有效6V 引脚时、您可以忽略高电平有效 VDD 规格。

    我该如何理解 第二个规格? 如果引脚为高电平有效 VDD、 并且触发了 OV 事件、则 COUT 和 DOUT 将拉至1V? 如果需要、为什么在这种情况下仅上拉1V?

    看起来此测试用例可能有一个拼写错误。 在这种情况下、COUT 和 DOUT 应上拉至 VDD、因此高电平有效 VDD。

     我应该如何理解第3条规范? 特别是测试条件中的"VCOT-VCOUT 或 VDD DOUT"、具体是什么、我不是很好理解。

    我不完全确定数据表作者 VDD - VCOUT 或 VDOUT 的意思、但是测试条件本质上是只连接了一个电池并且 VDD = Vx (该电池的电压)。

    希望这可以解答您的问题!

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的反馈。

    • 您能帮助内部检查一下这是否真的是一个拼写错误吗? 谢谢!
    • 您能帮助我们进一步了解一下 VDD - VCOUT 或 VDOUT"的含义吗、我的客户对此感到非常困惑。

    谢谢!

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    查阅后、我发现数据表中没有拼写错误。

    请参阅 该主题 、其中有一个与您的问题非常相似的问题。

    本质上、当使用 VDD - VCOUT 或 VDOUT 时、条件下所示的值即为 VDD 与 VCOUT 或 VDOUT 之间的差值。

    因此、给定的这两种情况典型值为1V 意味着、在这些情况下、VCOUT 和/或 VDOUT = VCOUT-1V VDD (典型值)。

    我希望这澄清了一些事情!

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    非常感谢!

    李杰登