This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:12V 输出降压/升压模块

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243040/lm34936-12v-output-buck-boost-module

器件型号:LM34936

尊敬的支持团队:

您是否有任何计划来发布具有可按如下所示输出12V 的内置电感器的降压/升压模块?

输入电压:10~18V
输出电压:12V
IOUT:3~4A

我的客户考虑使用 LM34936、但决定使用另一家公司的模块。

下面是一个产品示例。
www.analogue.com/.../ltm8054.html

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    感谢您的联系。

    我是否可以知道 客户及其应用是什么以及任何其他项目详细信息(如数量、时间表等)?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!
    感谢您的答复。

    我想用私人信息传达业务信息。
    我发送了朋友请求。

    此致、
    DICE-K