This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045单组能否驱动两个 MOS 晶体管

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243163/lm5045-can-lm5045-single-group-drive-two-mos-transistors

器件型号:LM5045

您好

LM5045单组能否驱动两个并联的 MOS 管吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 取决于您将驱动的 MOSFET 类型。 此芯片中集成的栅极驱动器(低侧和高侧)可提供灌电流 最高2A (数据表第9页)。 因此、根据 MOSFET 的栅源极电容器的大小、需要不同级别的电流。