尊敬的团队:
在对处理器执行去耦分析时、以下两点很重要:
- 目标阻抗
- 所需频率
其中、目标阻抗可通过电流和纹波电压计算得出。
您能否建议使用 LM63625DQDRRRQ1器件进行去耦分析时采用较低的目标频率?
谢谢。
Shanjai Kanna S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在对处理器执行去耦分析时、以下两点很重要:
其中、目标阻抗可通过电流和纹波电压计算得出。
您能否建议使用 LM63625DQDRRRQ1器件进行去耦分析时采用较低的目标频率?
谢谢。
Shanjai Kanna S
我们分析了与5V0电源轨的频率波形(PDN 曲线)相关的 Z 参数。 我们使用电流和电压纹波要求计算了目标阻抗。 但是、我们需要目标频率来验证 PDN 曲线是否应低于目标阻抗。 根据负载 IC 来确定更高的目标频率。 较低的目标频率基于 VRM。 我们将使用 LM63625DQDRRRQ1 作为5V0电源轨的源。 您能否建议使用较低的目标频率进行去耦分析?
请列出您需要的更多详细信息吗?
谢谢
很抱歉这么晚才回复!
在这里、我们将执行去耦分析5V 和3.3V 电源轨、
对于 LM63615、
对于 LM63625、
我们已经使用上述详细信息计算了目标阻抗。 但我们需要相关的频率才能查看 PDN 曲线。 由于应在负载 IC 的裸片上进行较高频率的去耦、因此我们将最高目标频率视为10MHz。 但我们需要最低的目标频率、它与 LM63615和 LM63625的 VRM 电感相关。
您能否建议使用较低的目标频率来分析去耦分析?
谢谢。