主题中讨论的其他器件: TLV755P
尊敬的专家:
我认为 VIN < VEN 可能出现在我正在开发的客户产品的应用中。 您能否回答以下有关 VIN<VEN 时 TPS7A03行为的问题?
- 理解这一点是正确的吗? "在 VIN<VEN 的情况下(例如 VIN=0V、VEN=3.0V)、消耗电流增加、但不影响产品的可靠性或损坏"。
客户认为上述情况是因为 Vin 和 Ven 的绝对最大额定值是独立规定的、另外也考虑到 TLV755P 等其他 LDO 的行为。 TLV755P 的数据表7.3.2明确指出、当 VIN<VEN 时、VEN 电流会增加、这表明如果用户可以承受 VEN 的电流增加、则在使用中不会出现问题。 TPS7A03是相同的吗?
感谢你的帮助。
此致、
竹村太人