This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:DNC 布局

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241593/tlv767-dnc-layout

器件型号:TLV767

大家好、

 

我对固定类型的 NC 连接有疑问。 表5-1规定:"DNC:将此引脚接地或保持悬空"。 在图11-3中、3引脚连接至 GND、7引脚悬空。

这是否意味着建议将3引脚连接到 GND 并保留7引脚? 或者、任何组合是否可接受? 例如、是否可以将两个 NC 引脚悬空?

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、  

    您是否指的是 DGN 封装、TLV767的固定输出引脚排列?  

    两个 NC (无连接)引脚可以悬空、或连接到 GND、或者这两者的任意组合。 NC 引脚没有内部连接、可以连接到 GND 以提高器件的热性能。  

    DNC 引脚是指 DBV 封装、固定输出引脚排列:

    DNC (不连接)引脚不能连接、应保持悬空。  

    如果您有其他问题或需要澄清任何内容、请告诉我。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    抱歉、我是指 HVSSOP 的 NC 引脚。 我知道它可以连接到 GND 或保持悬空。

    此致、

    黑海市