This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:IC 应用问题

Guru**** 2504495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238153/lmq61460-q1-ic-application-problem

器件型号:LMQ61460-Q1

团队成员

我想问、RFBB 是否缩小至仅2k Ω?

 

博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于10k Ω- 1M Ω、建议应用于顶部反馈电阻器(R_FBT)。 您可以将 RFBT 设置为此范围的中间值(100kOhm)、然后选择合适的底部电阻器以实现所需的输出电压调节。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    由于客户在其他情况下设计了较低的电阻值、如果将顶部电阻设计为16k Ω、较低电阻设计为2k Ω、会出现什么问题?  

    谢谢。

    博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    否、这不应该是问题、因为顶部电阻器仍在预期范围内。 请注意、通过使用值较低的电阻器、这将导致轻负载条件下的电流消耗更高。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    好!

    谢谢。

    博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。 我将关闭此主题帖。 如果您有任何其他问题、请回复此主题、它将重新打开以获得更多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我想检查一下我们是否可以使用几百欧姆的电阻作为反馈电阻器。 除了功耗外,它是否会导致系统不稳定或?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    验证团队没有使用这样低的反馈电阻值进行测试。 客户之所以需要如此低而不选择常用且可用的中千欧电阻、是因为什么原因?

    此致、

    吉米