This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:LM3481-Q1 ULVO 引脚最大电压问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241409/lm3481-q1-lm3481-q1-ulvo-pin-maximum-voltage-issue

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好!

我对 LM3481-Q1 ULVO 引脚最大电压有疑问、在数据表中、 最大值为6V。 但在"AN-2094 LM3481 SEPIC 评估板"中、 当 Vin = 25V 时、此引脚上的电压将超过6V、不会造成损坏?

适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的 LM3481 /-Q1高效控制器数据表(修订版 F)(TI.com)

AN-2094 LM3481 SEPIC 评估板(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 在 AN-2094中、有2个输出电压选项。 在这种情况下、UVLO 开发人员设计用于4.5至18V 的输入范围。 第17页的数据表介绍了如何避免 UVLO 引脚上出现过压:

    此致、

    莫里茨