This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:识别 CCM 模式下的转换器

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241325/uc3845-identifying-converter-in-ccm-mode

器件型号:UC3845

您好!

我具有下面这篇文章中提到的类似波形

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/504194/problems-about-voltage-in-current-sense-pin-of-uc3845-applied-in-a-flyback-converter-using-primary-side-feedback

在上面的 POST 链接下、我已经看到 有关我的

1.) "从 CS 波形也可以看出转换器以 CCM 运行"

我很想理解您是如何根据 CS 波形解释转换器位于 CCM 中的。

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCM 意味着每个开关周期开始时的电流电流不是从零开始、而是从某个大于0的值开始、CS 引脚电压将在每个开关周期开始时从无零值开始。 但您需要检查任何其他向 CS 叠加电压的电路。 因此、为了确保这一点、您需要检查电流波形以查看其是否以大于0的值开始、如果是、则它处于 CCM 中。 如果每个开关周期中的电流来自零、则电流不在 CCM 中、而是在 DCM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在反激式中、当主开关关断时、变压器中的能量将变为电流、并将能量从变压器放电到负载。 如果可以在下一个开关周期开始之前完全放电能量、则在下一个开关周期开始时电流将为零、然后运行为 DCM。 但如果在下一个周期之前无法完全放电、则电流将不为零、然后是 CCM。