This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810用于启用 TPS2546

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236406/tps25810-tps25810-use-to-enable-tps2546

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS2546

我正在使用 USBC 集线器设计电池供电设备。 我参考了原理图中的"TPS25810 USB Type-C 充电端口"应用手册、其中 TPS2546通过将 EN 引脚连接到 OUT 来支持 TPS25810。 如何将控制器件切换到 TPS25810? TPS2546的 Iu 明显大于25810。 随附原理图中的实现是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好,Kagen

    我将审查您的询问、并在 EOB 星期五之前提供反馈。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25810没有将在插入事件时触发的输出引脚、从而打开/关闭连接到 TPS2546 IN 引脚的 FET。 这就是 TPS2546启用 TPS25810的原因。

    您的原理图没有问题、除了当前的设置方式外、TPS2546和 TPS25810均始终处于运行状态。

    此致、

    C·吉莱特