This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:输出纹波计算

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240407/lm2776-output-ripple-calculation

器件型号:LM2776

您好、团队成员:

输出纹波测量图(图1) 与数据表上的输出纹波计算公式(公式4)非常不同。

图1上的图形形状不是线性的。 此测量中所用电路的条件是什么?

在此整个测量期间、您是否会更改 Cout 值(Iout:0.0001至1A)有几个下降点?

我已将以下参数替换为数据表的公式4。

Cout = 2.4 μ F @5V、ESRCOUT­­= 3.5 mΩ、fSW = 2 MHz

绘制的 VRIPPLE 与 IOUT 间的关系图如下所示。

此图与下图1的形状有很大不同、如下图所示。

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  

    感谢您与我们联系。 我将在明天进行检查并提供反馈。

    此致、  
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  

    LM2776是一款非常旧的器件、很可能是一款继承型器件。 遗憾的是、没有太多的验证或特性数据可用于交叉检查 d/s 图的测试条件。 我们应使用 d/s、根据 d/s 可以得出所有测量都使用典型电路、除非另有说明。 这意味着可以使用恒定 Cout。

    但是、我认为相关的是、纹波计算公式是适用于任何电荷泵逆变器的通用公式。 其中未考虑 PCB 上的任何寄生效应、任何给定条件下的有效 Cout、甚至未考虑电路板上的总输出阻抗等。根据负载、Fsw 也可能在 d/s 中指定的范围内随采样而变化。

    因此、我认为、公式仅用于估算实现特定纹波性能可能需要的总 Cout。 但在实际的 PCB 上、可能会有变化。

    我想了解您的问题的背景。 我们是否有任何客户问题?

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin-San,

    感谢您的回答!

    客户将使用此器件、并尝试为其设计计算 Vripple。

    此致、

    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,敬圣,  

    您能否分享有关该客户和项目的更多详细信息?

    如果需要、请发送电子邮件给我。

    此致、

    费宾