This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:静音

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240784/lmr16006-hissing-sound

器件型号:LMR16006

我们在多个不同的生产电路板上使用该器件。

我们刚从组装车间拿到一批电路板:电路板会发出以前运行时听不到的噪音:我们可以听到嘶嘶声、听起来像是来自电感器。

当没有负载时、嘶嘶声会更大:当我们开启负载时、声音会变得安静。

您能否向我们指出您拥有的可以对此进行解释的任何文档、或者为我们提供一些指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此器件将在低输出电流下进入低功耗模式。  该模式减少了  

    开关频率、以便提高轻负载时的效率。  如果该频率进入

    在可闻范围内、您可能会听到来自电感器或输出电容器的噪声。

    您需要咨询电感器供应商、看看他们是否可以为您提供电感器

    这在这些条件下不会产生可闻噪声。

    谢谢