请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3760-Q1 目前、我使用器件 TPS3760A012DYYRQ1来监测低电压、而我用于检测低电压的电压为7.5V。
由于该器件具有可配置的检测电路、因此通过电阻分压器的漏电流为10uA。
我们使用的 R1=1.5M、R2=182K。
当我从数据表中读出时、如果我使用固定电压感测部件、我们可以实现1uA 的漏电流。
您能否向我提供 TPS3760A 的器件型号、以进行7.5V 的低电压检测? 我只需要一个低电压检测。 TI 是否需要为我提供器件型号? 或者它目前在市场上是否上市?
谢谢。
阿纳斯 M 公司