This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:芯片非常热

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27324, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240280/ucc27324-the-chip-is-very-hot

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件:UCC28950、、 UCC27624

大家好、

更改了客户的 UCC28950规格中的参考设计。  板卡只给芯片 UCC28950和 UCC27324提供12V 电压、MOS 管还没有提供高电压、但 UCC27324很热。  它是否由驱动变压器引起?  匝数比50:50:50

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    这听起来可能是磁化电流问题。 下面是一些需要检查的事项:

    • 占空比是对称的;如果 OUTA 在5us 内为高电平、则 OUTB 在5us 内的下一个周期内应为高电平。 变压器上的平均电压应为0V、否则它将饱和。
    • 检查磁化电流;您可以在第2列的附加图像中找到公式、该图将指示 RMS 磁化电流。  

    这个器件使用一个与极小 PMOS 的混合上拉电阻器。 因此、当输出为高电平时、它具有相当大的阻抗、因为 PMOS 必须提供所有电流:

    因此、您可以使用 I^2*R 和 rms 磁化电流来估算功率损耗。 如果您使用该器件的最新一代版本(UCC27624)、它的上拉电阻约为1/6、因此功耗较低。  

    此外、如果您可以包含更多的次级侧、我可以帮助更准确地计算功率损耗。