This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:是否可以将系统电源连接到 VBAT 和 NC VSYS?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239351/bq24298-can-i-connect-my-system-power-on-vbat-and-nc-vsys

器件型号:BQ24298

您好!

因为我的系统可能灌入大约6A 的电流、该电流可能高于 BQ24298的 BATFET。

我的问题是、我可以将系统的电源连接到 VBAT 和 NC VSYS 吗?  

电池也同时连接在 VBAT 上。

BRS/SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如数据表第一页所述、该器件上的转换器旨在处理 BAT 和 SYS 之间的最大3A 电流。 它不支持消耗6A 的负载。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、BQ24298的功能不是问题、很抱歉让您感到困惑。

    我知道 BQ24298无法处理6A、因此我的设计会将电池和系统连接到 VBAT、而不是将电池连接到 VBAT、并将系统连接到 VSYS。  

    那么、我的问题是、我可以在 VBAT 而不是 VSYS 上连接系统负载吗? 是否将 VSYS 保留为空?

    THX

    BRS/SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    不建议将系统负载连接到 BAT 引脚。  

    当器件处于预充电或快速充电阶段时、BQ24298会根据 IPRECHARGE 和 ICHG 寄存器设置将电流调节到 BAT。 最大 ICHG 设置为3A、因此器件不会为 BAT 引脚提供超过3A 的电流。 这不足以为灌电流为6A 的系统负载供电。 此外、如果系统负载连接到 BAT 引脚、则器件将无法知道电池何时终止充电。  

    此致、

    加勒特