This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752EVM-145:如何选择不同分类的输出肖特基二极管?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752EVM-145, TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238626/tps23752evm-145-how-to-choose-output-schottky-diode-on-different-classification

器件型号:TPS23752EVM-145
主题中讨论的其他器件: TPS23752

从 《TPS23752EVM-145:TPS23752规格第3页的评估模块》中可以看出、 输出肖特基二极管 D17在 VFO 模式下工作。

对于 PoE 1、2、3和4 类应用、如何为每个类别选择输出肖特基二极管 D17?

 选择 输出肖特基二极管 D17时需要关注哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    感谢您的联系!

    SRD 在 VFO 模式下断开、这样可以通过隔离式栅极驱动电路禁用同步 FET。

    在 VFO 模式下、接通 Q9将使 Q3的栅极电压 ≈0V。然后次级侧整流电路由 Q3的体二极管和 D17派生。  

    D17应为肖特基二极管、它具有较低的正向压降以减少功率损耗。 因此、D17的额定电压应与 Q3相同、考虑到 VFO 模式的输出电流较低、电流额定值可能相当或略低。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于图2。 TPS23752EVM-145原理图(2)输出电流为5A。  D17的电流额定值是多少?