This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:功率 MOSFET 有时放大

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333278/ucc28061-power-mosfets-blown-up-sometimes

器件型号:UCC28061

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中遇到了一个问题、那就是将 UCC28061与两个功率 MOSFET 结合使用、这会偶尔发生故障。

最初、我们采用 STP25NM60ND MOSFET 实现这一目的。 但是、由于这个 MOSFET 已经过时、我们试图用类似的、甚至更强的 MOSFET 代替它。 令人惊讶的是、这一变化导致失败率从0.5%增加到10%。

在从客户处接收到 RMA 并尝试更换 MOSFET 进行维修后、我们注意到电路之后可能无法正常工作。 尽管我们对电路进行了广泛调查、但仍然无法找出问题的根本原因。

我在下面附上了电路的一部分供参考。 如图所示、MOSFET Q1和 Q3是最经常受故障影响的元件。

我将与您联系、收集您对此事的见解和专业知识。 虽然我无法在 TI 论坛中找到任何相关的讨论、但可能其他客户也会遇到类似的问题。 鉴于我们使用此电路设计已超过11年并继续向客户销售此设计、我们最近看到 RMS 的上升令人担忧。

非常感谢您提供宝贵意见。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MOSFET 通常会由于过热、过流和过热而失效。  您曾提到、该设计已经使用了11年、当您更换  STP25NM60ND FET 时、新的 FET 会损坏。  您可能需要比较您使用的旧 FET 和新 FET 的数据表。  查看了最大值、电流、电压、Rdson、Coss 和栅极电容。  新 FET 出现了一些不同之处、会导致它们发生故障。  会导致它们失败的不同点。

    当公司淘汰 FET 时、他们有时会推荐您可以改用的 FET。  您可能希望查看制造商是否建议了合适的替换产品、并尝试他们建议的 FET。

    在选择 FET 替代产品时、您通常希望找到具有以下质量的 FET:

    - Rdson =或<旧 FET Rdson

    - Coss =或<旧 FET Coss

    - Ids (typ)和 Ids (max)=或<旧 FET 的 Ids (typ)和 Ids (max)

    -Vds (max)  =或>旧 FET 的 Vds (max)

    -FET =或<旧 Qg Qg

     

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速回复。

    我已经熟悉 MOSFET 的这些注意事项和规格、如前所述、新型 MOSFET 的规格甚至比原来的更好。

    有趣的是、原始 MOSFET 运行良好、但我们仍观察到0.5%的故障率、并且偶尔甚至原始 MOSFET 也会放大。

    但是、与之相比、新更换的 MOSFET 的性能似乎更差、我们有更多的故障(5-10%)

    大多数故障都是在启动期间发生的、似乎不是由过热或电流过大引起的。 我开始怀疑可能存在导致此问题的潜在设计问题。 因此、我将联系您、寻求帮助并获得专业知识、以确定和解决任何潜在的设计问题。

    非常感谢您的见解和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎更像是 FET 没有您为设计选择的最后一个 FET 那么稳健的问题。  

    您可能需要检查 FET 所承受的最大峰值电流、rms 电流和电压、并评估 FET 的最坏热条件、以查看是否超出最大额定值。  即使原始 FET 没有发生故障、也可能未选择合适的最大额定值。

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我不确定您是否仔细阅读了我之前的文本!
    正如我在最初的 FET 中提到的、即使有0.5%的故障、该 FET 似乎也很正常(电压 VDS 600V、足够的电流、雪崩能量等)我想知道您不会怀疑该设计???

    可能会给设计带来固有的问题!

    当我们调查故障时、我们发现 UCC28061和 Q2、Q4以及 Q1、Q3受到损坏。

    1.您能否查看 GDA, GDB 通行证,看看它们是否正确?

    2.扼流极性是否正常? 它很重要吗?

    3.扼流圈信息也附在这里,我怀疑电阻器值 R2、R9是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我在 CS 引脚上设置的峰值电流限制是什么、FET 的峰值电流限制额定值是多少?

    在最坏的情况下、单个 FET 可以看到由 CS 引脚设置的完整电流限值。  这意味着应选择 FET 来处理这一满电流。  我感觉 FET 可能没有选择用于此峰值电流、这可能是它们发生故障的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流检测值为100R、您可以在随附的原理图中看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我在 CS 引脚上设置的峰值电流限制是什么、FET 的峰值电流限制额定值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流检测值为100R、您可以在随附的原理图中看到。



    对于 FET、我可以看到在最终产品中、它使用了"onsemi 的类似 FET、即 NTP125N65S3H



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仔细检查一下原理图。  您圈出的是一个低通滤波器电阻。   R35和 C18组成了低通滤波器。

    电流感应电阻器可能不是电流感应电阻器。

    您的电流检测电阻实际上为0.025欧姆/3 = 8.33m Ω。  峰值电流限值设置为0.2V/8.33m Ω= 24A。

    因此、我认为应该在浪涌期间对 FET 进行保护。

    我再次审阅了原理图。  你能告诉我"!" 标记是什么?  并不是在所有组件上都存在。  在设计中可能会出现问题的一点是 D1不存在。  此组件标记有!。  您能否仔细检查以确保他们在设计中使用了这种浪涌二极管。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的检查、

    标记仅供内部使用、您可以忽略它们。

    " 这里的浪涌二极管"有什么含义?

    二极管 D1肯定存在。

    " 这里的浪涌二极管"有什么含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不存在浪涌二极管 D1、则浪涌电流可能会流经升压 FET 并损坏它们。

    因为它有一个! 我认为它可能不存在。

    存在导致这些 FET 失效的原因。  除了 FET 之外、设计中是否还有其他故障?

    如果出现这种情况、可能会向我们指示导致 FET 发生故障的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    正如我所说的、大多数情况下 MOSFET 会熔断、但有时我们 也会看到 UCC28061和 Q2、Q4损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当涉及到 Q2、Q4和 UCC28061故障时、很可能是由 Q1和 Q3首先发生故障引起的。  当这些 FET 发生故障时、它们会将高电压通过栅极传递到低电压器件。

    我查看了原理图、我想知道由 R35和 C18形成并用于查看 CS 引脚的低通滤波器是否会导致延迟、从而破坏过流保护或使其延迟。  该电阻器和电容器的 RC 时间常数为1us。  在最坏的情况下、这会在 CS 跳闸之前出现5us 延迟。 它甚至可以衰减 CS 信号、并在需要时防止过流跳闸。

    我建议将该电容器减小至220pf。  这会将 RC 时间常数减小至22ns 并加快过流检测。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢大家的调查、
    我将尝试更改电容器、以查看会发生什么情况。  
    我认为任何改变都需要证明这一点、但我们怎样才能证明它是否有效、这将非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、在进行任何更改之前、您应该使用示波器和电流探头研究 CS 引脚处的 CS 信号、电流检测电阻器上的电压以及通过 FET 的电流。  这将向您指示正在发生的情况。

    我建议在上电、启动和负载瞬态时评估这些信号、以查看所发生的情况。  这可能会让您了解 FET 发生故障的原因。

    您可能还需要评估 VCC 和栅极驱动输出、以确保超过绝对最大值或最小值。  如果是这些状态、也可能导致控制器故障。

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意。

    我们已经检查了这些信号。
    我们已经在 MOSFET 的 GS (栅极-源极)上观察到一些非常窄的尖峰、这些尖峰超出了 GS 的限制。
    这些尖峰有时为80V、但它们非常窄、而且低于50ns、可能没有足够的能量来破坏 FET。 因此、在这种情况下、我们试图在 G-S 上放置一个双向 TVS 二极管来切断它们、但没有100%成功。  


    请查看以下图片:

    1.栅极 Q1和 Q3的启动:



    2. Q1的源极(蓝色线)和 Q1的栅极(黄色):



    3.拉电流 Q1、栅极 Q1、栅极 Q3:


    在图3中、我们尝试使用 一个高于栅极正常开关电压的触发点、我们发现栅极上存在高于该电压的电压。

    该图显示了 Q3栅极的清晰峰值、高于通常存在的峰值。

    4.我们 将触发点设置为接近最大栅极源极电压、我们可以发现可能对 FET 造成问题的峰值更多。 不过、它们虽然超过了限值、但却是如此之薄(快速)、以至于 FET 未损坏。
    尖峰低于10ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否查看过流经 FET 的电流?  我在您的曲线上没有看到这一点。 我当时在想、您可能会看到有过流流过它们。   

    另外值得一提的是、您的电压探头受到带宽限制。  您可能会丢失电压尖峰。

    这是最后一个波形。  似乎栅极上有一个较大的负电压。  如果该电压在 UCC28061的驱动引脚上为负电压、则可能会导致器件损坏。  我们通常建议任何引脚上的电压不应降至接地电压以下400mV 以下。  为了保护 UCC28061、您始终可以在驱动引脚的输出上添加肖特基整流器。  请记住、这些引脚需要尽可能靠近 GND 引脚和驱动引脚以 减少布线电感。

    此致、