This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:应用问题

Guru**** 2506005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327844/tps27s100-application-problems

器件型号:TPS27S100

您好专家。

我的客户正在使用 tps27s100、他们遇到了如下几个问题。 谢谢!
1.  芯片是否会出现 开漏输出故障? 它们不需要该功能、并且在可行的情况下可以连接虚拟负载。   

2.当芯片在70 ℃ 的2A 负载下工作时,温升是否会高于在25 ℃ 下工作时的温升 。 他们发现芯片的温度将在 70 ℃ 负载为2A 时上升到128℃ 。 他们担心的是热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    我不确定输出上的开漏是什么意思。 您是指浮动/开路负载? 器件具有 开路负载连接、您可以检测输出端是否有负载。 请参阅第节  7.3.4.2开路负载检测 才会流入


    VDD。 热性能将取决于许多因素、例如布局和环境温度。 您可以使用以下公式估算温升: 一般来说、在较高的温度下、RON 将会更高、从而导致温升更剧烈。 Rtheta 不是最重要的规格: 和 RON: 这里假设采用标准 JEDEC 2s2p 布局... 因此、对于25°C 环境温度下的2A 电流、转换为大约52°C 的结温。 此致、 时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的回复!

    我的客户不希望有开路负载检测功能,但他们的 TPS27S100产品已经小批量生产。

    你对此情况有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    如果他们不需要开路负载检测、那么他们不能放置建议的从 VOUT 到 VS 的上拉电阻来实现开路负载检测。 在这种情况下、器件不会触发开路负载检测(当存在开路负载时)、因为没有电流会传导至 IN 引脚。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    下面是我的客户的 SCH。

    而不是在原始的 SCH 中添加上拉电阻器。 您有任何其他建议吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    唯一建议是、如果需要反向电流/极性保护、请放置一个阻塞二极管或接地网络、请参阅 数据表的第7.3.4.7节。除此之外、原理图看起来很好。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    如果客户不想进行开路负载检测、 但仍有问题、可以将下拉电阻连接到 VOUT、以确保电压保持在开路负载阈值以下。 这起作用吗?

    谢谢。

    帕特里克