This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:不按照规格运行

Guru**** 1930900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335972/ucc12050-does-not-operate-according-to-specifications

器件型号:UCC12050

我将使用 UCC12050DVER 配置电路、如随附文档中所示。

如下所示、该行为似乎不符合规范。

(1)根据 UCC12050DVER 的规格、如果引脚13 (SEL)和引脚14 (VISO)短接、理论上应输出5.0V、但测量时仅输出3.38V。

(2)根据 UCC12050DVER 的规格、理论上流入 VINP 的电流在没有负载时应该约为50mA、但在测量时、它为192mA。

我想问的是、  

・能否指出电路配置是否有任何问题?

・由于是从邮购网站购买的,因此部件可能有缺陷。 ①②③④可以根据随附文档中的事件确定是否存在故障?

e2e.ti.com/.../1665.circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的电路与 EVM (UCC12050EVM-022用户指南(修订版 D)(TI.com))进行了完全相同的比较。 所以、它看起来电路正常。 您能否找到一个 EVM 以便在您的 EVM 和您的 EVM 之间进行比较?  

    此外、您还可以使用新装置更换板上的装置、以查看板上的装置是否损坏。

    但是、如果电路板与您的电路或 EVM 不同、最好使用 EVM 来帮助进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在比较 EVM 和电路板后、我找到了原因。
    在我的电路板上、电容器 C62 (10μF)和 IC2相距很远、
    当距离接近时、通常输出5.0V。

    感谢您帮助解决此问题。

    但是、我做了修改以增加输出电容器和 EVM 侧 IC 之间的距离、并确认了这一点、但输出没有在5.0V 下降。 考虑到 EVM 侧正常工作、即使 IC 与电容器之间的距离不近、我认为外设图形布局也可能会产生影响。 我认为数据表上推荐的模式很重要。