This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A:电流模式升压斜率补偿

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336597/uc1843a-current-mode-boost-slope-compensation

器件型号:UC1843A

我继承了一个45KHz 电流模式转换器。  输入电压为25V +/- 7V。  71V 通过一个135uHy 电感产生、该电感对七个1000Al 电解电荷(Yes - 7 - Seven)进行充电-损耗角的正切为0.08、因此 ESR per 为0.106欧姆。  71V 提供可提供~ 16W 功率的100KHz 反激式-假设效率为~ 75 %、71V 升压的功率为~ 21瓦。  设计实现了斜率补偿、但我认为完成不正确。  我已经看了一些可用的文献,但我发现它是晦涩的和不完整的。  一些示例显示了一个与求和电阻器串联的直流阻断电容器、另一些示例则没有。  在我看来 、电流环路似乎被过度补偿1)过补偿的电流环路会对调节、瞬态响应和稳定性产生什么(负面)影响?  2) 2)您能否提供一个应用手册、其中介绍如何向(0.22欧姆)电流感应信号添加正斜率的分步说明?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有针对此器件的专用应用手册。 但任何介绍如何进行斜坡补偿的通用文章都可以帮助实现这一点。

    一个非常经典的方法是这个-您可以按照本文进行补偿或提出其他问题以获得支持。

    建模、分析与补偿_所在_当前_ Mode_Converter