This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 20系列三元锂电池电压查询器

Guru**** 2507005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336759/bq76930-bq76930-20-series-ternary-lithium-battery-voltage-query

器件型号:BQ76930

您好

这种采用 BQ76930的20 节串联锂电池客户设计从 AFE 读取数据后、第一串和第十一串的电池电压显著下降。

其他灯串的电池电压仅下降几 mV。

第1串和第11串下降了20mV、但在我的电路板上测量的电压是正常的、原因是什么? 这是原理图。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我在原理图上没有看到任何可能导致这种情况的东西。

    客户是否检查了 VC1和 VC0引脚之间的电压以及这两个器件上 VC0和 VSS 之间的电压? 该器件测量 VC1和 VC0之间的差值以获得电芯1电压。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    他们 使用电容器 C10测试了电压、发现该电压与电池电压一致。 没有断电、但软件读取的数据会降低。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    C10将与物理电池的电压保持一致、因为它放置在 VC1和 VSS 之间。 要测量 VC1和 VC0引脚之间的差值、需要测量 C10顶部和 C11顶部之间的值、或测量 C10和 C11并获取差值。

    此致、

    马克斯·韦博肯