This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:充电行为

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338275/bq25890-charging-behavior

器件型号:BQ25890

大家好、

我是否可以将 BQ25890仅在 VSYS 上设置为 VBUS 电源? 我应该更改什么寄存器?

1.REG03[4]CHG_CONFIG 设置为0 (充电禁用)、该状态电池是否为 VSYS 供电?

2.REG09[5]BATFET_DIS 设置为1 (强制 BATFET 关闭=>启用运输模式)、当我在插入 VBUS 期间将此位设置为1时会发生什么情况、它会立即唤醒?  

有关 Narrow VDC 架构、如果我在 VSYS 上设置了重负载、

例如:VIN 5V、IINDPM 设置为1A (5W)、VSYS 获取3.5V/1.5A 负载(5.25W)、

电池会充电吗? 电池的优先级是否高于 VSYS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、  

    请查看我的评论如下。  

    Unknown 说:
    将"CHG_CONFIG"设置为0将停止电池充电,并导致 VBUS 电源仅在 VSYS 上。 请注意、在禁用充电的情况下、在 SYS 负载需要比 VBUS 输入能够提供的电流更大的电流的情况下、仍然允许电池放电到 SYS。  

    2)将 REG09[5]"BATFET_DIS"设置为1也会导致 VBUS 电源仅在 VSYS 上。 在已经插入 VBUS 的情况下、可以将此位设置为1;这将强制 BATFET 关闭。 在 将"BATFET_DIS"设置为 1的情况下、电池将不会放电以支持 SYS。 此器件将不能进入补充模式。  此外、请注意、如果 在连接 VBUS 之前将'BATFET_DIS'设置为1、则输入插头会退出运输模式并使 BATFET_DIS = 0。  

    总之、将 BQ25890设置为仅为电源 VSYS 是可以接受的选项1或2。 您需要确定是否允许电池放电。 如果需要能够放电、则应使用选项1)。  

    关于窄 VDC 架构,如果我在 vsys/quote 上遇到重负载,将会发生什么情况

    BQ25890 SYS 的优先级高于电池。 根据设计、BQ25890采用窄 VDC 架构、在该模式下、当 SYS 负载大于 VIN CAN 电源电压时、电池和 Vin 将为 SYS 负载供电。 BQ25890数据表的第24页介绍了补电模式。  

    在本示例中、您提供的具有1A 电流限制的输入适配器本身无法支持 SYS 上的1.5A 负载。  

    此致、

    加勒特