请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100EVM-795 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
使用的 BQStudio 版本- 1.3.101
执行以下步骤后无法触发新电池命令-
1) 1)开始扫描
2) 2)量规启用
3) 3)将安全模式设置为 SEALED
4) 4)将安全模式设置为 UNSEALED -工作到这里
5) 5)触发新电池命令-不工作
6) 6)尝试将 Operation Config A 设置为 EOS -不工作