This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:PFM 运行时产生噪声

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338936/tps56339-noise-in-dcm-pfm-operation

器件型号:TPS56339

降压稳压器团队工作、

每当 TPS56339在 DCM/TPS56339下运行时、我们的客户都会看到其系统中的噪声 PFM。  它们可以通过人为加载输出或将电感值从10uH 更改为47uH 来强制 CCM 下的降压。  这些器件的输出为2 x 22uF、因此完全超出了表2中所示的典型范围。

这将如何影响系统?  会使它变得不稳定吗?  他们还应该做些什么吗?

它们有一个30欧姆的电阻器与 VBST 上的100nF 电容器串联。   

VIN 为20V

VOUT 为4.0V

4V 电压轨上的 Iout 通常为180至200 mA。

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    噪声的性能如何? 您能否附上 Vout 和 SW 的波形?

    您能否同时分享原理图?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    为了保护客户机密性、我已经通过电子邮件向您发送了详细信息。

    要帮助客户继续发展、这里的关键问题是您是否认为47 μ H 电感器的电源仍然保持稳定。

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darren。 我将关闭该主题、让我们将其保留在电子邮件中。

    谢谢、此致。