This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108F:LED 开/关功能与 PWM 信号

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339370/tlc59108f-led-on-off-function-vs-pwm-signals

器件型号:TLC59108F

您好!

我正在考虑使用 TLC59108F 器件来驱动 LED。 我需要将其用作开/关驱动器、我看到该驱动器使用2个独立的 PWM 信号来设置亮度和调光。 因此、对于开/关应用、我需要确保这种开/关不由 PWM 信号执行(假设占空比为99.6%)、而是通过永久信号强制输出驱动器持续导通或关断。 您是否可以确认使用"0x00"和"0x01"值对 LEDOUT0 & LEDOUT1寄存器进行编程可提供持续、永久的关闭或输出?

此致、

雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remi:

    我的理解是、您需要模拟调光、而不是 PWM 调光、对吗?

    根据数据表上的说明、您可以通过对 LEDOUT0和 LEDOUT1进行编程来控制输出持续开启或关闭。

    BR、Jared