This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:输出电容

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338734/tps7b68-q1-output-cap

器件型号:TPS7B68-Q1

您好!

~到输出电流为150 μ A 200mA、您可以为输出电容器提供建议的值吗? (最好知道如何计算该值)。
数据表中的输出电容值是多少?图27?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您希望在系统中满足哪些要求?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在使用这种 LDO 而不是 SBC 来为 CAN、MCU 和其他芯片供电。 ~出的总电流在150 μ A 200mA 范围内。
    尽管电源是恒定的、但在测试时应考虑100us 的短期中断。 我知道电容不能太小。 我想知道您是否有一些计算公式可以给出电容器的建议值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些可以使用的启动浪涌计算:I = C (dV/dT)。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbva060/sbva060.pdf

    我们还会查看电容器阻抗曲线、以检查它对噪声和 PSRR 的影响