请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A4101 主题中讨论的其他器件:TPS7A44、TPS7A30 、 LM1085
尊敬的团队:
我们是否有任何 LDO 解决方案可以满足以下规格?
输入电压=48
Vout/Iout= 28V (2A)、5V (30mA)、-7.5 (10mA)、-3.4 (10mA)
非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
这4个输出是否独立?
此外、我们没有任何可从正输入生成负输出的 LDO。 这需要一个电荷泵。
此致、
安德烈斯
尊敬的 Andres:
如果我们能够生成-9V、
您能否推荐用于-7.5V 和-3.4V 的相应 LDO?
谢谢!
吉米
尊敬的 Jimmy:
对于48V 至5V @ 30mA、最适合的选择是 TPS7A44
对于-9V 至-7.5 @ 10mA、最好的搭配是 TPS7A30
对于-9V 至-3.4 @ 10mA 、最好的选择是 TPS7A30
LDO 可能不适用的唯一转换是48V 至24V @ 2A、其功率耗散太高。 在使用 LDO 之前、可能需要首先使用 DCDC 降低电压、例如 LM1085。
下面的规格概述:
TPS7A44 | TPS7A30 | LM1085 | |
输出电流(最大值)(A) | 0.05 | 0.2 | 3 |
输入电压(最大值)(V) | 65 | -3 | 29 |
输入电压(最小值)(V) | 4 | -36 | 2.6 |
输出电压(最大值)(V) | 14.5 | -1.2 | 27.5 |
输出电压(最小值)(V) | 1.24 | -33 | 1.25 |
固定输出选项(V) | 3.3、5 | —— | 3.3、5、12 |
PSRR @ 100 KHz (dB) |
75 | 55 | 30 |
噪声(uVrms) | 115 | 15 | 38 |
精度(%) | 1 | 2.5 | 4 |
压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
600 | 216 | 1300 |
IQ (典型值) (mA) |
0.0055 | 0.05 | 5 |
输出电容器类型 | —— | 陶瓷 | 非陶瓷 |
热阻 θJA (°C/W) |
53.7 | 48 | 23 |
工作温度 范围(C) |
-40至125 | -40至125 | -40至125 |
封装尺寸:mm2 | 9 mm2:3 x 3 (HVSSOP|10) | 9 mm2:3 x 3 (HVSSOP|8)、9 mm2:3 x 3 (SON|8) | 155 mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|3)、47 mm2:4.58 x 10.16 (TO-220|3) |
此致、
安德烈斯