This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37-Q1:引脚 FMEA

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340420/tps37-q1-pin-fmea

器件型号:TPS37-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS37

大家好、

我对下面的 TPS37_38-Q1功能安全引脚 FMEA 说明有疑问。  

"对于施加到 SENSE1的电压小于2.7V 的固定电压阈值选项。。。"

固定电压阈值选项大于2.7V、因此我认为正确的说明是"SENSE1大于2.7V..."

您能否告知我的理解是否正确?

或者这是否意味着当感测1引脚开路时、固定选项版本的感测1引脚的偏置低于2.7V?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji:  

    该陈述正确。 提供的最低固定阈值为2.7V、如果对低于2.7V 的同一个电压施加电压(例如使引脚保持断开状态)、则 SENSE 会将其解读为对 GND 短路。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹