This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62877-Q1:有关堆叠模式的问题

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62877-Q1, TPS62876-Q1, TPS62876EVM-199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339403/tps62877-q1-question-about-stacked-mode

器件型号:TPS62877-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62876-Q1TPS62876EVM-199

尊敬的 TI 专家:

我的客户想要设计下面的电源电路;

输入电压:5V

输出电压:0.75V

输出电流:超过100A

他们找到了一种解决方案、即使用 TPS62877-Q1设计4个堆叠模式。

这是我的客户的图表。 请检查此图是否正确。

这里还有其他问题;

1. TPS62877-Q1不提供 webench 仿真。 可以替代 TPS62876-Q1并降低电流吗?

2.关于单个堆叠模式的结果、4个堆叠模式可以使用相同的组件(RLC)吗?

3、有没有堆叠模式的仿真工具?

4. 4层堆叠模式有没有原理图或布局指南?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    您可以使用此方法、但需要更多具体详细信息、例如120A 是否为您预期在应用中的峰值/平均电流。  

    我建议使用 SIMPLIS 模型来获取堆叠模式运行的准确 BOM 和性能选择、并建议以 EVM 设计 作为参考。 它包含3个堆栈器件。  

    您能分享更多有关申请的详细信息吗?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanvee:

    感谢您的支持。

    他们说100A 是平均电流、未考虑峰值电流。

    我看到了参考 EVM TPS62876EVM-199。 它是3个堆叠式 EVM。

    是否可以再添加一个(使用相同的 RLC 元件)来获得更大的输出电流? ->共4个 TPS62876。

    我能否将4个 TPS62876更改为4个 TPS62877 (使用相同的 RLC 元件)以获得120A 输出电流?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    是的、您可以遵循针对4个堆叠板的类似设计。 您必须根据您的堆叠选择计算补偿和 LC 值。

    数据表中提到了补偿计算公式。 如果您需要优化解决方案的帮助、请告诉我。 我可能需要更多信息来了解它预期的负载分布。

    此致、

    Tanvee