This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:集电极关断状态电流的最大值

Guru**** 2506215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341748/tl594-maximum-value-of-collector-off-state-current

器件型号:TL594

您好!

当 Vc = Vcc = 12V 且 VE = 0V 时、集电极关断状态电流的最大值是多少?

如果没有数据、您能否告诉我计算最大值的公式?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关断状态/漏电流取决于内部双极特性、而这些特性并不容易获得。 数据表列出了最坏情况、因此您可以计划电流等于或小于100uA、且 VCC 高于最小阈值。 0V < VCC < 7V 时最大值为200uA。