This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:电感器在无负载的情况下加热- LM5116 12V/20A 电源设计

Guru**** 2199010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341053/lm5116-inductor-is-heating-up-without-load---lm5116-12v-20a-power-supply-design

器件型号:LM5116

您好!

我用 LM5116控制器设计了12V/20A 电源。 我能够获得输出电压、但一旦给电路板上电(在空载条件下)、输出电感器就会升温。 我使用了使用专为 LM5116设计的功率计算器 Excel 计算出的元件值。 您能提供建议吗? 很遗憾、我无法在公共论坛上分享原理图。 您能否提供一个电子邮件 ID 以便我可以分享它以供审核?

此致、
纳特桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Natesan  

    空载时您的电感器温度有多高? 请检查开关频率。 如果开关频率出乎意料地高、则空载时电感器温度可能会升高。 如果您想进行离线讨论、请在此处保留您的电子邮件地址。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未测量电感器温度、但电感器温度快速升温、这是不常见的。 我们的开关频率仅为110kHz。 请发送电子邮件至 natesans@oppila.in

    此致、

    纳特桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已离线获取、该 E2E 主题将关闭。
    - EL