This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63807:有关绝对最大额定值的问题

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63807, TPS61299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342344/tps63807-question-about-absolute-maximum-ratings

器件型号:TPS63807
主题中讨论的其他器件: TPS61299

尊敬的 TI 专家:

我的客户在其新项目中考虑使用 TPS63807和 TPS61299、他们对绝对最大额定值有疑问。

1.我可以在 TPS63807的数据表中看到下表。

"L1、L2 (AC、小于10ns)"的确切含义是什么? 哪个引脚可以看到此最大电压?

2.我可以在 TPS61299的产品说明书中看到下表。

"10ns/1ns"的 SW 尖峰的确切含义是什么? 哪个引脚可以看到此最大电压?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    对于 TPS63807、您可以在 L1和 L2引脚处看到一些尖峰、对于 TPS61299、您可以在 SW 引脚处看到一些尖峰。 在大多数情况下、这些引脚上的电压不会这么高、这取决于您的实际应用。

    有时、您会观察到接近 ABS 的高尖峰、但如果最后一个时间小于建议的时间(10ns 或1ns)、器件将正常。

    此致

    陶氏