This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:I/O 引脚的绝对最大值

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340462/tps2h160-q1-absolute-maximum-for-i-o-pins

器件型号:TPS2H160-Q1

尊敬的 TI 团队:

如果 VS 为0V 但对 IN 1/2、DIAG_EN 和 ST1/2施加了3.3V 电压、是否正常?

升压转换器为此 IC 供电、但我想在不使用时关闭升压转换器。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinho。

    是的、这没什么问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢帕特里克!!