This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:TL7660的 SPICE 模型

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342817/tl7660-spice-model-s-for-tl7660

器件型号:TL7660

目前、设计一个带有多个运算放大器、可在双电源条件下工作的互阻抗放大器系统。 我以前考虑使用 TL7660将3V 输入电源转换为-3V、以便使用电源的单输出通道为运算放大器电源轨提供3V (Vcc)和-3V (Vee)。  

虽然这是一个简单的电路、但我想借助 TINA TI 并使用 TL7660 SPICE 模型来绘制原理图、以直观地展示电路的外观(并使用 Altium 简化向 PCB 的转换)。 产品页面上只有一个 PSPICE 模型。

我知道、这可能不是一个足够"有用/复杂"的组件、不足以为 TINA TI 提供 SPICE 模型、但我认为问它没有什么坏处。

对于给您带来的不便、我们深表歉意。

此致!

凸轮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cam、

    很抱歉没有 TINA TI 模型。 但是对于未来的器件、我们可以让客户听到关于这一点的请求、看看是否有任何可能涉及这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    将来有一个 SPICE 模型会很好。 同时、我只需使用引脚制作一个定制块/符号、即可配置我的原理图以实现 PCB 布局。

    感谢您花时间作出回复!

    此致!

    凸轮