请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050063 TIDA-050063:物理 PCB 的首选 PCB 铜厚度(铜盎司)要求是什么?
您能向我提供这些技术细节吗?或者引导我到哪里可以找到这些信息?
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TIDA-050063:物理 PCB 的首选 PCB 铜厚度(铜盎司)要求是什么?
您能向我提供这些技术细节吗?或者引导我到哪里可以找到这些信息?
感谢您的帮助。
您好 Jayson、
感谢您加入 E2E 并与我们的团队建立联系! TIDA 050063是一个使用1oz 铜的2层 PCB。 主要问题是在充电电流流经的路径中使用足够的厚度。 通常、我们会尽量使铜布线尽可能宽。 可以查看此类在线计算器 、以便根据所有相关参数更好地了解预期的温升。 但通常对于外部层、使用10mm 或更大宽度的迹线对于我们的电流电平是安全的。
此致、
T·陈
固态继电器|应用工程师