This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:ESD 等级。

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343195/ucc27324-esd-rating

器件型号:UCC27324

大家好、

由于数据表中的修订版本发生变化、ESD 额定值已从4000V 更改为2000V。
这是因为流程变化导致 IC 变弱了吗?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    感谢您联系 TI。 ESD 等级的新标准更改为2000V、并且我们采用了新标准。 不过、该器件的性能和预期行为仍然相等、不会变弱。 该额定值仍然足够高、以避免在生产过程中发生意外 ESD 损坏。

    谢谢。

    耶利米