This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:器件建议

Guru**** 2504945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342878/tps22916-part-recommendation

器件型号:TPS22916

大家好、

您能帮助检查我们的建议是否符合以下规格要求吗?

负载开关

3.6V

VDD

1.0V ~ 5.5V

输出电压

0V ~ 5.5V

Ron

最大50欧姆

伊斯瓦

最大值 2.0A

IQ (EN=0)

最大值 0.65 μ A

tON (开通时间)

最小值 0.18毫秒

EN VIH

最小值 1.2V

EN VIL

最大值 0.4V

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我将通过电子邮件跟进此问题。

    谢谢。

    帕特里克