请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 我想使用 BQ76952来配置由4节电池连接的12V 电池系统、如何配置 VC 引脚、如何短接该引脚? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dongmin:
请阅读以下常见问题解答以获取指导:
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙