This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250:开关频率范围

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C51, UCC28250, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343722/ucc28250-switching-frequency-range

器件型号:UCC28250
主题中讨论的其他器件: UCC28251、UCC28C51

尊敬的支持团队:

我们将 UCC28250用作 PWM 控制器、其开关频率(Fsw)由147kOhm RT 电阻器设置为100kHz、我们希望将此开关频率降低至50kHz。


在数据表中、内部振荡器频率的最小值不是很清楚、虽然在 UCC28251数据表中已指定(第17页):"UCC28251振荡器的频率由 RT 引脚和接地之间连接的外部电阻器设定。 振荡器频率可以设置为50kHz 至1.4 MHz 之间的任何值、相当于25kHz 至700kHz 的开关频率"。


使用此 PWM 控制器是否可以实现50kHz? 如果是、是否能在总工作结温范围内保证温度?

此致
卡亨