This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221EVM-579:TPS56221

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344266/tps56221evm-579-tps56221

器件型号:TPS56221EVM-579
主题中讨论的其他器件:TPS56221

TI 团队、您好  

我想知道 该  TPS56221评估板实验测试的条件是什么  

(卡片是垂直还是水平方向? 该卡是在木制或塑料桌子或其他材料,环境和周围。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至于 TPS56221热像的测试条件、IC 是水平方向的。 电路板由电路板固定器固定、以将其保持在适当位置并远离任何可能损坏器件的物体。 它安装在塑料上。 该板在实验室进行了测试、并在室温(环境温度)下进行了测量。  (VIN = 14V、VOUT = 1.0V、IOUT = 25A)是测试条件、器件在此条件下打开、并 在拍摄图像之前保持10分钟的浸泡时间。

    希望这对您有所帮助。

    卡兰