This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:累积电荷测量计算

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343792/bq76952-accumulated-charge-measurement-calculation

器件型号:BQ76952

你(们)好!

我使用 BQ76952进行电池管理、并想使用库仑计数器计算 SOC。

针对这一旧问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006473/bq76952-accumulated-charge-measurement-calculation/3722551
  如果整数部分为0、我想知道如何解读累积电荷的小数部分?  
例如,小数部分的计算结果为0.5 mA 十六进制 我是否需要检查电流、如果电流为负值或正值以区分它?

此致、Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ren é、

    是的、您应该读取整个寄存器、因为它是二进制补码、所以读取整数部分将知道它是负值还是正值。 整数部分的所有 F 表示-1。

    如果整数部分读取为0、则为0。 例如、将返回0.5mAh 的值、如下所示:

      00 00 00 00 00 =整数部分返回为0

      80 00 00 00 =分数部分返回0.5

    总容量为0.5mAh。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    感谢您的答复。 但是, 一个-1.5mA 会是什么样的呢?  
    FF FF FF =-1

    80 00 00 00 = 0.5

    这会导致-1.5还是-0.5? 你看到我的观点了吗?

    1a|以上的一切都很清楚,因为它是负的或正的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ren é、

    这是一个好问题! 小数部分始终为正值、而整数部分是有符号的、可以是正值/负值。

    因此、我认为它可能无法解释-1和0之间的值、因为整数部分的最大负数似乎是-1。

    我可以在内部查看这一点以进行确认。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ren é、

    我回来了。 现在、我了解了它的确切工作方式。 很抱歉等待!  我一开始是错的、经过内部讨论后、现在我了解了这是如何计算的。 是的、您可以得到-1以上的负分数值。

    总累加电荷实际上是整数部分和小数部分之间的总和。

    累积电荷(userAhr)=整数+分数。

    因此、要得到-0.5、您需要将整数设为-1、将小数设为0.5:

        累积电荷=-1 + 0.5 =-0.5。

    类似地、若要获取-1.5这样的值:  

        累积电荷=-2 + 0.5 =-1.5。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    非常感谢您投入的时间和精力! 这对我有很大帮助:)