主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、
BQ34Z100:更新状态未从05更新至06
大家好、团队
更新状态从04->05成功更新,但从05->06成功更新。
我正在附加日志文件。
充电和放电已重复3个周期、但未提供所需的结果。
'OCVTAKEN'更改为高电平、充电和放电过程进行。 我已验证所有步骤的'QEN'位是否为高电平。
您能给我一些建议吗?
-板 BQ34Z100EVM
-化学 ID 2085
- 2节电池,序列化
此致

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ34Z100:更新状态未从05更新至06
大家好、团队
更新状态从04->05成功更新,但从05->06成功更新。
我正在附加日志文件。
充电和放电已重复3个周期、但未提供所需的结果。
'OCVTAKEN'更改为高电平、充电和放电过程进行。 我已验证所有步骤的'QEN'位是否为高电平。
您能给我一些建议吗?
-板 BQ34Z100EVM
-化学 ID 2085
- 2节电池,序列化
此致

嗨、Nick
请查找附加的文件。
此致、
Tomoya
嗨、Nick、
'update status' was updated from 05 to 06.
但是,仍然存在一些问题。 我将使用新电池组重试学习周期、并在必要时创建另一个主题。
-放电电流在接近终止电压时增加。 600mA (C/5)-> 1130mA。
- SOC 迅速下降。 在 C/5放电率下、SOC 缓慢降低、大约1h 内达到0%。
此致、
Tomoya