This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:VIN≦VOUT + 1的反馈电压精度

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345060/tlv62090-feedback-voltage-accuracy-for-vin-vout-1

器件型号:TLV62090

尊敬的团队:

请告诉我 TLV62090的反馈电压精度。
在数据表中、反馈电压精度条件为 VIN > VOUT + 1V。
VIN≦VOUT + 1的反馈电压精度是多少?

此致、
竹本泰弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Takemoto Yasuhiro

    Unknown 说:
    输入电压≦VOUT + 1的反馈电压精度是多少?

    在这种情况下、器件将处于100%占空比模式、因此 HS-FET 始终导通、在这种情况下、VOUT 精度取决于 VIN 精度。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。 我还有其他问题。

    我想使用3.3V 的输入电压和2.5V 的输出电压。
    在这种情况下、占空比为75.7%(=2.5/3.3)。

    由于 VIN=3.3V、VOUT =2.5V、
    它将如下所示。

    Vin≦VOUT + 1
    (3.3≦2.5 +1)
    请告诉我本例中的反馈电压精度。

    数据表中列出了"VIN > VOUT + 1V"的反馈电压精度、
    但"VIN≦VOUT + 1"的反馈电压精度未在数据表中列出。

    此致、
    竹本泰弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Takemoto Yasuhiro

    VIN≦VOUT + 1
    (3.3≦2.5 +1)

    我检查了我们的数据库,不幸的是,我没有找到任何与上述条件的信息。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    我之所以提出这个问题、是因为数据表中未列出"VIN≦VOUT + 1"处的特性。

    请与产品设计部门等知情人士核实"VIN≦VOUT + 1"处 VFB 的特性。

    此致、
    竹本泰弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Takemoto Yasuhiro

    如前所述、TLV62090是非常旧的器件、当时该数据没有请求条件(VIN≦VOUT + 1)的特征。

    我建议查看我们更新的器件、在其中可找到满足所需条件的输出精度数据。

    TPS628303数据表、产品信息和支持| TI.com

    TPS62826数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。