This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600-Q1:UCC28600的 WEBENCH 设计

Guru**** 2507875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347387/ucc28600-q1-webench-design-for-ucc28600

器件型号:UCC28600-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28600

您好!

我使用在线 WEBENCH 来设计使用 UCC28600的180W 转换器。 在在线 WEBENCH 中找不到任何针对设计的仿真结果。 我想知道 WEBENCH 设计的 硬件实现有多可靠? 在开始进行硬件实现之前、我是否必须考虑任何因素?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    感谢您与我们联系。

    请参阅适用于您的设计的数据表公式和 Excel 计算器。 此外、还应考虑使用 TINA 模型来验证您的设计。

    Webench 不是验证实施情况的准确方法。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我正在设计输出电压为24V 的转换器。 我 还 使用 slvc104j 尝试了设计、但未在 Excel 计算器中计算某些组件(RPL、RCS、LP)的值。 尝试使用数据表公式时、RPL 大多数为负值。 Excel 工作表给出了一个公平的设计,直到70W,然后同样的事情。 此 IC 在电流和电压(最大功率限制200W 除外)方面是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    除了在 Excel 文件中指定的限制外、没有其他限制。 请分享一份您设计的计算器副本。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6038.slvc104j.xls

    Harish、您好!

    我正在设计一个24V、180W 输出、输入直流电压为(96-170) V、标称值为130V 的转换器。 我将随此邮件附加 Excel 工作表。 请仔细查看并提供相关反馈。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    我对 Excel 进行了一些编辑、可以达到180W。

    请找到随附的表格。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

    e2e.ti.com/.../5187.slvc104j.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢你的帮助。

    此致、

    吉什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎