This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:如何处理不使用 PG 时的 PG 端子

Guru**** 2511905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348483/tps56837-how-to-treat-the-pg-terminal-when-not-using-pg

器件型号:TPS56837

大家好、

如果未使用 PG 终端、是否可以将其保持打开状态?

数据表中提到了"建议使用100kΩ 的上拉电阻器将 PG 引脚上拉至5V 电压"。  在未使用 PG 端子时如何处理?

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    如果未使用 PG 功能、您可以直接将该引脚保持悬空状态。

    谢谢。

    安德鲁