您好!
L 设计了一个使用 TPS54560BQ 的降压转换器、其规格如下:
输入电压:48V
输出电压:24V @ 5A
24V 持续电流:2.5A
环境温度:45摄氏度
原理图复制自 Power Designer 工具:

在给定的环境温度和规格下、电感器升温高达60摄氏度。 我尝试过具有以下器件型号的2-3种电感器:
VISHAY IHLP67GZER470M11
Wurth 74435584700
Bourns SRP1265A-470M
所有电感器的发热温度都约为60度。 我已经检查了输出和开关波形、没有噪声和纹波。
我还遵循了布局 指南。
请告诉我、这种加热是正常现象、或者设计和元件存在问题。
提前感谢、