This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:电感器发热问题

Guru**** 2503795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228603/tps54560b-q1-inductor-heating-problem

器件型号:TPS54560B-Q1

您好!

L 设计了一个使用 TPS54560BQ 的降压转换器、其规格如下:

输入电压:48V

输出电压:24V @ 5A

24V 持续电流:2.5A

环境温度:45摄氏度

原理图复制自 Power Designer 工具:

在给定的环境温度和规格下、电感器升温高达60摄氏度。 我尝试过具有以下器件型号的2-3种电感器:

VISHAY  IHLP67GZER470M11

Wurth 74435584700

Bourns  SRP1265A-470M

所有电感器的发热温度都约为60度。 我已经检查了输出和开关波形、没有噪声和纹波。  

我还遵循了布局 指南。  

请告诉我、这种加热是正常现象、或者设计和元件存在问题。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当您说电感器正在加热时、60度是实际的顶部外壳电感器测量值还是与环境之间的差值?  

    请查看 Vishay 电感器数据表作为参考、下面是电流与温度上升曲线、因此对于2.5A、您可能预计比环境至少上升5度。  

    PCB 布局还可能会导致电感器变得过热、因此电感器升温超过45°C 的环境温度10-15°C 并不少见。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的答复。

    60度是实际的外壳顶部温度。 那么、这是正常的、对吧?

    我们如何减少发热?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您选择较低的 DCR 电感器、则通过它们的损耗将更少。  电感器具有导通损耗(I^2R)和交流磁芯损耗。  

    但是、47uH 电感器通常在 DCR 中很高、因此在这里没有太多可以做的。  

    进行60°C 顶壳测量的器件是否存在问题? 对于该应用、通常会在房间温度上升35摄氏度。

    此致、

    吉米